990-91111G-007

Σύνδεση καλωδίων σήματος IMB σε απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής μόνωση.
  1. Αφαιρέστε τη μονάδα στατικού διακόπτη και από τα δύο UPS.

    Μπροστινή όψη του UPS

  2. Αφαιρέστε το κάλυμμα και από τα δύο UPS.

    Μπροστινή όψη του UPS

  3. Αποσυνδέστε τα καλώδια σήματος από την ενδεικτική λυχνία του εσωτερικού αυτόματου διακόπτη ισχύος συντήρησης IMB και στα δύο UPS.
  4. Αφαιρέστε το ράφι και από τα δύο UPS.

    Μπροστινή όψη του UPS

  5. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα από τον εσωτερικό αυτόματο διακόπτη ισχύος συντήρησης IMB και στα δύο UPS.

    Μπροστινή όψη του UPS

  6. Τοποθετήστε έναν πρόσθετο βοηθητικό διακόπτη(παρέχεται) στη θέση OF2 στον εσωτερικό αυτόματο διακόπτη ισχύος συντήρησης IMB και στα δύο UPS.
  7. Συνδέστε τα καλώδιο σήματος non-Class 2/non-SELV μεταξύ των δύο UPS:
    1. Συνδέστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV (δεν παρέχονται) από τον βοηθητικό διακόπτη τερματικού 1 και 2 στον εσωτερικό αυτόματο διακόπτη ισχύος συντήρησης IMB στο UPS 1 στα J6614-5 και J6614-6 και στον πίνακα 640-4843 στο UPS 2, όπως υποδεικνύεται.
    2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV (δεν παρέχονται) από τον βοηθητικό διακόπτη τερματικού 1 και 2 στον εσωτερικό αυτόματο διακόπτη ισχύος συντήρησης IMB στο UPS 2 στα J6614-5 και J6614-6 και στον πίνακα 640-4843 στο UPS 1, όπως υποδεικνύεται.

    Μπροστινή πλευρά εσωτερικού αυτόματου διακόπτη ισχύος συντήρησης IMB

    Μπροστινή πλευρά απλοποιημένου παράλληλου συστήματος 1+1

  8. Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα από τον εσωτερικό αυτόματο διακόπτη ισχύος συντήρησης IMB και στα δύο UPS.
  9. Επανατοποθετήστε το ράφι και στα δύο UPS.
  10. Επανασυνδέστε τα καλώδια σήματος από την ενδεικτική λυχνία του εσωτερικού αυτόματου διακόπτη ισχύος συντήρησης IMB και στα δύο UPS.

    Μπροστινή όψη του UPS

  11. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και στα δύο UPS.
  12. Επανατοποθετήστε τη μονάδα στατικού διακόπτη και στα δύο UPS.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;