990-91111K-007

Συνδέστε τα καλώδια σήματος από ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας

Για εγκατάσταση με γειτονικό ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τα καλώδια σήματος που παρέχονται στο προαιρετικό κιτ εγκατάστασης GVSOPT030. Για εγκατάσταση με απομακρυσμένο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας, δεν παρέχονται καλώδια σήματος. Ακολουθήστε μία από τις διαδικασίες του οδηγού εγκατάστασης ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας για προετοιμασία για την εγκατάσταση.

  1. Για απομακρυσμένο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας: Περάστε τα καλώδια σήματος από το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 μέσω του πίσω μέρους του UPS.
  2. Για γειτονικό ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας: Περάστε τα καλώδια σήματος από το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 στο UPS σύμφωνα με τις οδηγίες.
    1. Περάστε τα καλώδια σήματος από το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 στο UPS μέσω του ανοίγματος.
    2. Καθοδηγήστε τα καλώδια καλώδιο σήματος μέσω του καναλιού καλωδίων στα UPS.

    Μπροστινή πλευρά γειτονικού ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και UPS

  3. Συνδέστε τα καλώδια σήματος από το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 στο UPS:
    1. Στερεώστε ένα βύσμα τερματισμού του J8008 στο 640-75528008 στο τελευταίο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
    2. Συνδέστε το καλώδιο σήματος από το J8011 στο 640-7552 στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 στο J6619 και στο J6604 στο 640-4843 στο UPS.
    3. Συνδέστε το καλώδιο σήματος από το J8007 στο 640-7552 στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 στο J6608 και στο J6604 στο 640-4864 στο UPS.

    Συνδέσεις καλωδίων σήματος μεταξύ τεσσάρων ερμαριών επεκτεινόμενης μπαταρίας και του UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;