990-91111G-007

Διαδικασία εγκατάστασης για παράλληλα ναυτικά συστήματα

Απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1

Παράλληλο σύστημα

  1. Εγκαταστήστε το κιτ IP22 GVSOPT026 στα UPS. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το κιτ.
  2. Εγκαταστήστε τα UPS και τα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας (εάν υπάρχουν) στο κιτ τοποθέτησης GVSOPT027. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το κιτ.
  3. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  4. Εγκατάσταση μονάδας(ων) ισχύος.
  5. Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  6. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας
  7. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  8. Συνδέστε τα καλώδια σήματος από ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  9. Σύνδεση καλωδίων σήματος από ηλεκτρικό πίνακα και βοηθητικά προϊόντα τρίτου μέρους.
  10. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  11. Σύνδεση των καλωδίων PBUS.
  12. Σύνδεση εξωτερικών καλωδίων επικοινωνίας.
  13. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  14. Τελική εγκατάσταση.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;