990-91111G-007

Προετοιμάστε το UPS για σύστημα στερεάς γείωσης TN-C / 480 V

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το UPS είναι προδιαμορφωμένο για σύστημα γείωσης προστασίας TNS.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύστημα στερεάς γείωσης 480 V (καμία ουδέτερη σύνδεση) με χρήση αγωγού σύνδεσης θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο ρεύμα διαρροής.
  1. Μόνο για το σύστημα στερεάς γείωσης TN-C / 480 V (καμία ουδέτερη σύνδεση): Τοποθετήστε τον παρεχόμενο αγωγό σύνδεσης.

    Μπροστινή όψη του UPS - TN-C / 480 V - συστήματος στερεάς γείωσης TN-C / 480 V (καμία ουδέτερη σύνδεση):

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;