990-91111G-016

Menghubungkan Kabel Komunikasi Eksternal

  1. Hubungkan kabel komunikasi eksternal ke port pada kotak pengendali UPS.

    Tampak Depan Kotak Pengendali

    1. Port I/O Universal untuk kartu manajemen jaringan internal.

    2. Port Modbus untuk kartu manajemen jaringan internal.

    3. Port jaringan untuk kartu manajemen jaringan internal. Gunakan kabel jaringan yang terlindung.

    CATATAN: Pastikan apakah Anda sudah terhubung ke port yang benar untuk menghindari konflik komunikasi jaringan.

Hubungkan Kabel Modbus

  1. Hubungkan kabel Modbus ke UPS. Gunakan sambungan 2 kawat atau 4 kawat.
    • Kabel pasangan berpilin dengan lapisan pelindung harus digunakan untuk koneksi Modbus. Koneksi pelindung ke arde harus sependek mungkin (idealnya lebih pendek dari 1 cm). Pelindung kabel harus terhubung ke pin Ch Gnd pada setiap perangkat.

    • Pengabelan harus dilakukan sesuai dengan kode pengabelan setempat.

    • Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya untuk memastikan isolasi yang memadai.

    • Port Modbus diisolasi secara galvanis dengan pin Com sebagai referensi arde.

    Contoh: Sambungan 2 Kabel dengan Dua UPS

    Contoh: Sambungan 4 Kabel dengan Dua UPS

  2. Pasangkan resistor terminasi 150 Ohm di setiap ujung bus jika bus sangat panjang dan dioperasikan pada tingkat kecepatan data yang tinggi. Bus di bawah 610 meter (2000 kaki) pada 9600 baud atau di bawah 305 meter (1000 kaki) pada 19200 baud seharusnya tidak memerlukan resistor terminasi.
QR code for this page

Apakah ini membantu?