990-91111G-016

Instalasi Akhir

  1. Pasang kembali penutup atas:
    1. Miringkan penutup atas dan geser ke arah UPS dari belakang. Tab di belakang penutup atas harus masuk ke dalam slot pada bagian belakang UPS.
    2. Tekan penutup atas ke bawah pada bagian depan.

      Tampak Belakang UPS

    3. Pasang kembali sekrup.

      Tampak Depan UPS

  2. Periksa tingkat kekencangan skun kabel.
    PERHATIAN
    Risiko kerusakan alat
    Periksa tingkat kekencangan skun kabel. Jika skun kabel bergerak saat kabel ditarik, baut bisa menjadi longgar.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
  3. Pasang kembali penutup transparan.

    Tampak Depan UPS

  4. Pasangkan kembali pelat depan bagian bawah.

    Tampak Depan UPS

  5. Untuk penumpuan seismik saja:
    1. Pasangkan braket penumpu depan seismik pada UPS dengan baut M8 yang disediakan.
    2. Pasangkan braket penumpu depan seismik pada UPS ke lantai. Gunakan perangkat keras yang sesuai untuk jenis lantai yang ada – diameter lubang pada braket penumpu bagian depan adalah ø18 mm.

    Tampak Depan UPS

  6. Turunkan kaki pengatur kedataran depan dan belakang pada UPS dengan kunci pas hingga terpasang dengan kokoh di lantai. Gunakan waterpass untuk memastikan tingkat kedataran UPS. Langkah ini tidak diperlukan untuk UPS dengan penumpu seismik.

    Tampak Depan UPS

    PERHATIAN
    Kiat mencegah potensi bahaya
    Jangan pindahkan lemari setelah kaki pengatur kedataran diturunkan.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
  7. Hanya untuk UL 924 dan CSA C22.2 NO. Solusi 141-15: Lengkapi isian label pada pelat depan bagian bawah dengan taraf keluaran UPS dalam satuan kW.
  8. Pasangkan kembali panel depan pada UPS:
    1. Sisipkan dua tab pada bagian bawah panel depan UPS dengan sudut yang miring.
    2. Hubungkan kembali tali pengikat panel depan ke UPS.
    3. Tutup panel depan dan kunci dengan kedua kenop pengunci.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?