990-91111G-016

Pasangkan Modul Daya

PERHATIAN
Beban berat
Modul daya cukup berat dan dibutuhkan dua orang untuk mengangkatnya.
  • Modul daya 20 kW memiliki bobot 25 kg (55 lbs).
  • Modul daya 50 kW memiliki bobot 38 kg (84 lbs).
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
CATATAN: Selalu pasangkan modul daya mulai dari posisi bawah hingga atas.
  1. Lepaskan sekrup dari setiap sisi slot modul daya yang kosong. Lepaskan pelat pengisi, jika ada.
  2. Dorong modul daya ke dalam slot.
  3. Pasangkan kembali sekrup di setiap sisi slot.
QR code for this page

Apakah ini membantu?