990-91111L-017

Installazione finale

  1. Montare nuovamente la copertura superiore:
    1. Inclinare la copertura superiore e farla scorrere sull'UPS dalla parte posteriore. Le linguette nella parte posteriore della copertura superiore devono innestarsi nelle fessure sul retro dell'UPS.
    2. Spingere la copertura superiore verso il basso nella parte anteriore.

      Vista posteriore dell'UPS

    3. Reinstallare le viti.

      Vista anteriore dell'UPS

  2. Controllare il fissaggio dei capicorda cavo.
    ATTENZIONE
    Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
    Controllare il fissaggio dei capicorda cavo. Se i capicorda cavo si spostano poiché i cavi vengono tirati, il bullone può allentarsi.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  3. Reinstallare la copertura trasparente.

    Vista anteriore dell'UPS

  4. Reinstallare la piastra anteriore inferiore.

    Vista anteriore dell'UPS

  5. Solo per l'ancoraggio antisismico:
    1. Installare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'UPS con i bulloni M8 in dotazione.
    2. Fissare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'UPS al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa di ancoraggio anteriore è di ø18 mm.

    Vista anteriore dell'UPS

  6. Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'UPS con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'UPS. Questo passaggio non è necessario per un UPS con ancoraggio antisismico.

    Vista anteriore dell'UPS

    ATTENZIONE
    Pericolo di rovesciamento
    Non spostare l'armadio dopo aver abbassato i piedini di livellamento.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  7. Solo per UL 924 e CSA C22.2 NO. Soluzioni 141-15: Compilare l'etichetta sulla piastra anteriore inferiore con la potenza nominale in uscita dell'UPS in kW.
  8. Reinstallare il pannello frontale sull'UPS:
    1. Inserire le due linguette nella parte inferiore del pannello frontale nell'UPS da un'angolazione inclinata.
    2. Ricollegare la cinghia del pannello frontale all'UPS.
    3. Chiudere il pannello frontale e bloccare con le due manopole di bloccaggio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?