990-91111L-017

Procedura di installazione per sistemi in parallelo

Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato

Sistema in parallelo

  1. Preparazione per l'installazione.
  2. Per UPS senza moduli di potenza preinstallati: Installazione dei moduli di potenza.
  3. Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione).
  4. Solo per il sistema con messa a terra solida TN-C/480 V (nessun collegamento neutro): Preparazione dell'UPS per il sistema con messa a terra solida TN-C/480 V
  5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  6. Collegamento dei cavi di segnale.
  7. Collegamento dei cavi di segnale da un armadio delle batterie modulari.
  8. Collegamento dei cavi di segnale tra il commutatore e i prodotti ausiliari di terze parti.
  9. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  10. Collegamento dei cavi PBUS.
  11. Collegamento dei cavi di comunicazione esterni.
  12. Add Translated Safety Labels to Your Product.
  13. Installazione finale.
Per spostare o smantellare l'UPS una volta completata l'installazione, vedere Smantellamento o spostamento dell’UPS in un'altra posizione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?