990-91111G-019

외부 통신 케이블 연결

  1. 외부 통신 케이블을 UPS 컨트롤러 박스의 포트에 연결하십시오.

    컨트롤러 박스 전면 모습

    1. 내장 네트워크 관리 카드용 범용 I/O 포트.

    2. 내장 네트워크 관리 카드용 Modbus 포트.

    3. 내장 네트워크 관리 카드용 네트워크 포트. 차폐된 네트워크 케이블을 사용하십시오.

    주의: 네트워크 통신 충돌을 피하려면 올바른 포트에 연결하고 있는지 확인하십시오.

Modbus 케이블 연결

  1. Modbus 케이블을 UPS에 연결합니다. 2선 또는 4선 연결을 사용합니다.
    • Modbus 연결에는 차폐 연선 케이블을 사용해야 합니다. 접지에 대한 차폐 연결 길이는 최대한 짧아야 합니다(1cm 미만이 적절). 케이블 접지는 각 장치의 Ch Gnd 핀에 연결되어야 합니다.

    • 배선은 로컬 배선 코드에 따라 수행해야 합니다.

    • 신호 선이 충분히 격리되도록 전원 케이블과 분리하여 배선합니다.

    • Modbus 포트는 Com 핀을 접지 기준으로 하여 갈바닉 절연됩니다.

    예: 2개의 UPS에서 2선 연결

    예: 2개의 UPS에서 4선 연결

  2. 버스가 매우 길고 높은 데이터 속도로 작동하는 경우 각 버스의 끝에 150Ohm 종단 저항기를 설치합니다. 9600 보드에서 610m(2000ft) 이하 또는 19200 보드에서 305m(1000ft) 이하의 버스에는 종단 저항기가 필요하지 않습니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?