990-91111K-019

UPS를 해체 또는 새 위치로 이동

  1. UPS를 완전히 종료합니다. UPS 사용 설명서의 지침을 따르십시오.
  2. 유지보수 바이패스 캐비닛/유지보수 바이패스 패널/계폐기의 모든 차단기를 OFF(열림) 위치에 두고 잠그거나 태그아웃합니다.
  3. 개폐기/배터리 솔루션의 모든 배터리 차단기를 OFF(열림) 위치에 두고 잠그거나 태그아웃합니다.
  4. UPS에서 전면 패널을 제거합니다.
  5. 내부 유지보수 차단기 IMB가 OFF(열림) 위치일 때 잠그거나 태그아웃합니다.
  6. UPS에서 모든 전원 모듈을 제거합니다.
    주의
    고중량
    전원 모듈은 무거우므로 들어 올리려면 두 사람이 필요합니다.
    • 20kW 전원 모듈의 무게는 25kg (55lbs)입니다.
    • 50kW 전원 모듈의 무게는 38kg (84lbs)입니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
    1. 전원 모듈을 반 정도 잡아 당깁니다. 전원 모듈은 잠금 장치로 인해 완전히 꺼낼 수 없습니다.
    2. 전원 모듈 양쪽에 있는 해제 버튼을 눌러 잠금을 해제하고 전원 모듈을 꺼냅니다.
    3. 가능한 경우 빈 전원 모듈 슬롯의 전면에 필러 플레이트를 설치합니다.
    4. 재설치할 때까지 전원 모듈을 안전하게 보관하십시오.
      경고
      장비 손상 위험
      • 실내 온도 -15~40°C(5~104°F), 10~80% 비응결 습도에서 파워 모듈을 보관하십시오.
      • 파워 모듈을 구매 당시의 보호 포장에 보관하십시오.
      이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  7. 전면 하단 패널을 제거합니다.
  8. 입력, 바이패스, 출력, 중성 및 DC용 투명 커버의 홀로 멀티미터 프로브를 넣어서 전압 부재를 측정하여 확인합니다.
  9. 투명 커버를 제거합니다.
  10. 계속하기 전에 각 입력/바이패스/출력/DC 부스바의 전압이 없음을 측정하여 확인합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    계속하기 전에 각 입력/바이패스/출력/DC 부스바의 전압이 없는지 측정하고 확인합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

    UPS 전면 모습

  11. UPS에서 모든 전원 모듈의 연결을 해제하고 제거합니다. 자세한 내용은 전원 케이블 연결 또는 NEMA 2홀 플레이트 포함 전원 케이블 연결을 참조하십시오.
  12. 상단 커버를 제거합니다.
  13. UPS 상단과 전면에서 신호 선의 연결을 해제하고 제거합니다. 모듈 배터리 캐비닛이 있는 UPS 시스템의 경우: 자세한 내용은 모듈형 배터리 캐비닛으로부터 신호 선 연결을 참조하십시오. 단순화된 1+1 병렬 UPS 시스템의 경우: 자세한 내용은 단순화된 1+1 병렬 시스템의 IMB 신호 선 연결을 참조하십시오.

    전선관이 있는 UPS 후면 모습

  14. 유지보수 바이패스 캐비닛이 있는 UPS 시스템의 경우: UPS 및 유지보수 바이패스 캐비닛 간 상호 연결 하드웨어를 제거합니다. 자세한 내용은 유지보수 바이패스 캐비닛과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오. 재설치를 위해 모든 부품은 보관합니다.
  15. 인접 배터리 캐비닛이 있는 UPS 시스템의 경우: UPS 및 인접 배터리 캐비닛 간 상호 연결 하드웨어를 제거합니다. 자세한 내용은 인접 배터리 캐비닛과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오. 재설치를 위해 모든 부품은 보관합니다.
  16. 제거된 모든 플레이트와 커버를 다시 설치합니다. 자세한 내용은 최종 설치를 참조하십시오.
  17. 내진 전면 고정 브래킷이 있는 경우 UPS에서 제거합니다. 재설치를 위해 부품은 보관합니다.

    UPS 전면 모습

  18. UPS가 장착 스키드 키트 GVSOPT027에 설치된 경우, UPS를 장착 스키드에서 분리합니다. 자세한 내용은 키트와 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
  19. UPS에 전면 패널 재설치:
    1. UPS의 전면 패널 하단에 2개의 탭을 비스듬히 삽입합니다.
    2. 전면 패널 스트랩을 UPS에 다시 연결합니다.
    3. 전면 패널을 닫고 2개의 잠금 노브로 잠급니다.
  20. 바퀴가 바닥에 완전히 닿을 때까지 UPS의 다리를 들어올립니다.
  21. 이제 바퀴를 이용하여 UPS를 옮길 수 있습니다.
    경고
    전복 위험
    • UPS의 바퀴는 고르고 평평하며 딱딱한 수평 표면에서만 사용이 적합합니다.
    • UPS의 바퀴는 단거리(예: 같은 건물 내부) 운송을 목적으로 사용합니다.
    • 느린 속도로 이동하며 바닥의 상태와 UPS 균형을 고려해야 합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  22. 내진 전면 고정 브래킷이 있는 경우 UPS에서 제거하고, 바닥에 있는 내진 고정을 제거합니다. 재설치를 위해 부품은 보관합니다. 자세한 내용은 내진 고정 설치(옵션)을(를) 참조하십시오.
  23. 장거리 운송 또는 UPS의 바퀴에 적합하지 않은 경우:
    경고
    전복 위험
    장거리 운송 또는 UPS의 바퀴에 적합하지 않은 경우, 다음을 확인하십시오.
    • 운반하는 사람은 필요한 기술을 보유하고 있으며 적절한 교육을 마쳐야 합니다.
    • 적절한 도구를 사용하여 UPS를 안전하게 들어올리고 운반할 수 있습니다.
    • 적절한 보호 조치(예: 포장 또는 포장재)를 사용하여 제품을 손상으로부터 보호합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

    운반 요구 사항:

    • 적합한 팔레트의 수직 중앙 위치에 UPS를 장착합니다. 최소 팔레트 치수는 다음과 같습니다. 680mm x 1040mm(27인치 x 41인치) 팔레트는 UPS 무게(전원 모듈 장착 전 180kg(397 lbs))를 견딜 수 있어야 합니다.

    • 알맞은 고정 방법을 사용하여 UPS를 팔레트에 장착합니다.

    • 손상되지 않은 상태의 경우 기존 운송용 브래킷과 함께 기존 배송용 팔레트를 다시 사용할 수 있습니다.

    위험
    전복 위험
    • UPS는 팔레트에 올려 둔 직후 바로 고정시켜야 합니다.
    • 고정 하드웨어는 적재, 운반, 하역 시 진동과 충격을 견딜 수 있도록 튼튼해야 합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
    경고
    예기치 못한 장비 작동
    프레임이 휘거나 손상될 수 있으므로 지게차/팔레트 트럭을 이용하여 프레임 위로 UPS를 직접 들어올리지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  24. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • UPS를 해체합니다.
    • UPS를 새 위치로 이동하여 설치합니다.
  25. UPS를 새 위치로 이동하는 경우에만 해당: 설치 설명서에 따라 새 위치에 UPS를 설치합니다. 설치 개요는 단일 시스템 설치 절차, 병렬 시스템 설치 절차, 단일 Marine 시스템 설치 절차, 또는 병렬 Marine 시스템 설치 절차를 참조하십시오. 시작 과정은 Schneider Electric이 수행해야 합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    시작 과정은 Schneider Electric이 수행해야 합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?