990-91111G-019

내진 고정 설치(옵션)

  1. 후면 고정을 바닥에 설치합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 후면 고정의 구멍 직경은 ø14mm입니다.
  2. 제공된 M8 볼트를 사용하여 UPS에 후면 고정 브래킷을 설치합니다.

    UPS 후면 모습

  3. 후면 고정 브래킷이 후면 고정에 연결되도록 UPS를 밀어 넣습니다. 전면 고정 브래킷은 최종 설치 단계에서 설치됩니다.

    UPS 후면 모습

QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?