990-91111J-019

병렬 시스템 설치 절차

단순화된 1+1 병렬 시스템

병렬 시스템

  1. 설치 준비.
  2. 사전 설치된 전원 모듈이 없는 UPS의 경우: 전원 모듈 설치.
  3. 내진 고정 설치(옵션).
  4. TN-C/480V 솔리드 접지 시스템(중성선 연결 없음) 전용: TN-C/480V 솔리드 접지 시스템용 UPS 준비.
  5. 다음 중 하나를 수행합니다.
  6. 신호 선 연결.
  7. 모듈형 배터리 캐비닛으로부터 신호 선 연결.
  8. 개폐 장치 및 타사 보조 제품의 신호 선 연결.
  9. 다음 중 하나를 수행합니다.
  10. PBSU 케이블 연결.
  11. 외부 통신 케이블 연결.
  12. 제품에 번역된 안전 라벨 추가.
  13. 최종 설치.
설치 완료 후 UPS을 이동하거나 해체하려면 UPS를 해체 또는 새 위치로 이동을 참조하십시오.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?