990-91111J-019

토크 사양

볼트 크기 토크
M4 1.7Nm(1.25lb-ft / 15lb-in)
M5 2.2Nm(1.62lb-ft / 19.5lb-in)
M6 5Nm (3.69lb-ft / 44.3lb-in)
M8 17.5Nm (12.91lb-ft / 154.9lb-in)
M10 30 Nm (22lb-ft / 194.7lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?