Kople til signalkabler fra et modulært batterikabinett
For installasjon med et tilstøtende modulært batterikabinett bruker du signalkablene som følger med i valgfritt installasjonssett GVSOPT030. Det følger ikke med kalber for installasjon med fjernoppstilte modulære batterikabinetter. Følg installasjonshåndboken for modulære batterikabinetter for å forberede installasjonen.
- For et fjernoppstilt modulært batterikabinett: Før signalkablene fra modulært batterikabinett 1 gjennom baksiden av UPSen.
- For et tilstøtende modulært batterikabinett: Før signalkablene fra modulært batterikabinett 1 til UPSen som vist.
- Før signalkablene fra modulært batterikabinett 1 inn i UPSen gjennom åpningen.
- Før signalkablene opp gjennom kabelkanalen i UPSen.
- Kople til signalkablene fra modulært batterikabinett 1 til UPSen:
- Monter termineringspluggen i J8008 på kort 640-7552 i det siste modulære batterikabinettet (T).
- Kople til signalkabelen fra J8011 på kort 640-7552 i modulært batterikabinett 1 til J6619 og J6604 på kort 640-4843 i UPSen.
- Kople til signalkabelen fra J8007 på kort 640-7552 i modulært batterikabinett 1 til J6608 på kort 640-4864 i UPSen.