990-91111L-023

Oversikt over enkelt system

UIB Frakoblingsenhet for enhetens inngang
SSIB Frakoblingsenhet for statisk svitsj-inngang
IMB Frakoblingsenhet for internt vedlikehold
UOB Frakoblingsenhet for enhetens utgang
BB Frakoblingsenhet for batteri
MERK: I litteratur fra Schneider Electric brukes «frakoblingsenhet» som et generelt begrep som dekker effektbrytere eller lastbrytere, da plasseringen av disse kan variere etter konfigurasjonen. Detaljer om den enkelte konfigurasjonen finner du i det elektriske diagrammet og/eller ved å lese symbolet foran på hver frakoblingsenhet.

Enkelt system – enkel forsyningskilde

Enkelt system – to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?