990-91111E-024

Instalação final

  1. Reinstale a tampa superior:
    1. Incline a tampa superior e deslize-a pela parte traseira do nobreak. As abas na parte traseira da tampa superior devem ser encaixadas nas ranhuras na parte traseira do nobreak.
    2. Empurre a tampa superior para baixo na parte frontal.

      Vista traseira do nobreak

    3. Reinstale os parafusos.

      Vista frontal do nobreak

  2. Verifique a fixação dos terminais de cabo.
    CUIDADO
    Risco de dano ao equipamento
    Verifique a fixação dos terminais de cabo. Se os terminais de cabo se moverem ao puxar os cabos, o parafuso pode se soltar.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
  3. Reinstale a tampa transparente.

    Vista frontal do nobreak

  4. Reinstale a placa frontal inferior.

    Vista frontal do nobreak

  5. Somente para ancoragem sísmica:
    1. Instale o suporte de fixação sísmico frontal no nobreak com os parafusos M8 fornecidos.
    2. Monte o suportes de fixação sísmico frontal no nobreak no chão. Use o equipamento apropriado para o tipo de piso. O diâmetro do furo no suporte da âncora frontal é de ø18 mm.

    Vista frontal do nobreak

  6. Abaixe os pés niveladores dianteiros e traseiros do nobreak com uma chave inglesa até que eles se cheguem ao solo. Use um nivelador de bolha para verificar se o nobreak está nivelado. Esta etapa não é necessária para um nobreak com ancoragem sísmica.

    Vista frontal do nobreak

    CUIDADO
    Risco de tombamento
    Não mova o gabinete após abaixar os pés de nivelamento.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
  7. Apenas para UL 924 e CSA C22.2 NO. 141-15 soluções: Preencha a etiqueta na placa frontal inferior com a classificação de saída do nobreak em kW.
  8. Recoloque o painel frontal no nobreak:
    1. Insira as duas abas na parte inferior do painel frontal do nobreak em um ângulo inclinado.
    2. Reconecte a alça do painel frontal ao nobreak.
    3. Feche o painel frontal e trave com os dois botões de travamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?