990-91111E-024

Instalar ancoragem sísmica (opcional)

  1. Monte a(s) âncora(s) traseira(s) no chão. Use o equipamento apropriado para o tipo de piso - o diâmetro do furo na âncora traseira é de ø14 mm.
  2. Instale o suporte de fixação traseiro no nobreak com os parafusos M8 fornecidos.

    Vista traseira do nobreak

  3. Empurre o nobreak para a posição de modo que o suporte de fixação traseiro se conecte à fixação traseira. O suporte de fixação frontal é instalado nas etapas finais de instalação.

    Vista traseira do nobreak

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?