990-91111E-024

Preparar o nobreak para o sistema de aterramento sólido TN-C/480 V

NOTA: O nobreak está pré-configurado para o sistema de aterramento TNS.
NOTA: O sistema de aterramento sólido 480 V (sem conexão neutra) usando barramento de ligação resultará em uma corrente de fuga maior.
  1. Somente para o sistema de aterramento sólido TN-C/480 V (sem conexão neutra): Instale o barramento de ligação fornecido.

    Visão frontal do nobreak: sistema de aterramento sólido TN-C/480 V (sem conexão neutra)

QR code for this page

Isto foi útil?