Подключение внешних коммуникационных кабелей
-
Подключите
внешние коммуникационные
кабели к портам
в блоке контроллера
ИБП.
Блок контроллера: вид спереди
-
Универсальный порт ввода-вывода для встроенной платы сетевого управления.
-
Порт Modbus для встроенной платы сетевого управления.
-
Сетевой порт для встроенной платы сетевого управления. Используйте экранированный сетевой кабель.
Примечание: Убедитесь, что выполнено подключение к правильному порту, чтобы избежать проблем с сетевым соединением. -
Подключение кабелей Modbus
-
Подключите
кабели Modbus к ИБП.
Используйте
2-проводное
или 4-проводное
подключение.
-
Экранированные кабели «витая пара» необходимо использовать для подключений Modbus. Экранированное подключение до земли должно быть как можно короче (в идеале менее 1 см). Экран кабеля должен быть подключен контакту Ch Gnd на каждом устройстве.
-
Проводка должна выполняться в соответствии с местными кодами проводки.
-
Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей, чтобы обеспечить достаточную изоляцию.
-
Порт Modbus гальванически изолирован с контактом Com в качестве заземления.
-
- Установите резисторы на 150 Ом на каждом конце каждой шины, если шины очень длинные и работают с высокой скоростью передачи данных. Шины меньше 610 метров (2000 футов) при 9600 бодах или меньше 305 метров (1000 футов) при 19,200 бодах не требуют оконечных резисторов.