990-91111G-028

Подключение сигнальных проводов от шкафа модульной батареи

Для установки с расположенным рядом шкафом модульной батареи используйте сигнальные провода, поставляемые в дополнительном комплекте установки GVSOPT030. Сигнальные провода не поставляются для установки с удаленным шкафом модульной батареи. Следуйте инструкциям по установке шкафа модульной батареи, чтобы подготовиться к установке.

  1. Для удаленного шкафа модульной батареи: Проложите сигнальные провода от шкафа модульной батареи 1 через заднюю часть ИБП:
  2. Для расположенного рядом шкафа модульной батареи: Проложите сигнальные провода от шкафа модульной батареи 1 к ИБП, как показано на рис.
    1. Проложите сигнальные провода от шкафа модульной батареи 1 к ИБП через отверстие.
    2. Проложите сигнальные провода по кабельному желобу к ИБП.

    Расположенный рядом шкаф модульной батареи 1 и ИБП: вид спереди

  3. Подключите сигнальные провода от шкафа модульной батареи 1 к ИБП:
    1. Установите модульный разъем в J8008 на плате 640-7552 в последнем шкафу модульной батареи (T).
    2. Подключите сигнальный провод от J8011 на плате 640-7552 в шкафу модульной батареи 1 к J6619 и J6604 на плате 640-4843 в ИБП.
    3. Подключите сигнальный провод от J8007 на плате 640-7552 в шкафу модульной батареи 1 к J6608 на плате 640-4864 в ИБП.

    Подключение сигнального кабеля между четырьмя шкафами модульной батареи и ИБП

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?