990-91111G-028

Установка силовых модулей

Внимание
Большой вес
Силовые модули тяжелые, и для их подъема требуется два человека.
  • Силовой модуль 20 кВт весит 25 кг (55 фунтов).
  • Силовой модуль 50 кВт весит 38 кг (84 фунта).
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
Примечание: Всегда устанавливайте силовые модули, начиная снизу.
  1. Снимите винт с каждой стороны пустого паза силового модуля. Снимите панель-заглушку, если она имеется.
  2. Вставьте модуль батареи в паз.
  3. Установите винт на место с каждой стороны паза.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?