990-91111G-028

Процедура установки параллельных систем

Упрощенная параллельная система 1+1

Параллельная система

  1. Подготовка к установке.
  2. Для ИБП без предустановленных силовых модулей: Установка силовых модулей.
  3. Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно).
  4. Только для глухозаземленной системы заземления TN-C/480 В (без подключения нейтрали): Подготовка ИБП для глухозаземленной системы TN-C/480 В:
  5. Выполните одно из следующих действий:
  6. Подключение сигнальных проводов.
  7. Подключение сигнальных проводов от шкафа модульной батареи.
  8. Подключение сигнальных проводов от распределительных устройств и сторонних дополнительных продуктов.
  9. Выполните одно из следующих действий:
  10. Подключение кабелей PBus.
  11. Подключение внешних коммуникационных кабелей.
  12. Добавление переведенного ярлыка с предупреждением по безопасности в продукт.
  13. Окончание установки.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?