990-91111G-028

Процедура установки параллельных систем в морских условиях

Упрощенная параллельная система 1+1

Параллельная система

  1. Установите комплект IP22 GVSOPT026 на ИБП – следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к комплекту.
  2. Установите ИБП и шкаф(ы) модульной батареи (при наличии) на комплект монтажной рамы GVSOPT027 - следуйте руководству по установке, прилагаемому к комплекту.
  3. Подготовка к установке.
  4. Установка силовых модулей.
  5. Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно).
  6. Подключение силовых кабелей питания
  7. Подключение сигнальных проводов.
  8. Подключение сигнальных проводов от шкафа модульной батареи.
  9. Подключение сигнальных проводов от распределительных устройств и сторонних дополнительных продуктов.
  10. Выполните одно из следующих действий:
  11. Подключение кабелей PBus.
  12. Подключение внешних коммуникационных кабелей.
  13. Добавление переведенного ярлыка с предупреждением по безопасности в продукт.
  14. Окончание установки.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?