990-91111G-028

Подготовка к установке

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить/прокалывать отверстия под кабели или изоляционные трубы при установленных фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей и проложите кабели Class 2/SELV отдельно от кабелей non-Class 2/non-SELV.
  1. Снимите переднюю панель.
  2. Снимите нижнюю переднюю панель.
  3. Снимите прозрачную крышку.
  4. Снимите верхнюю крышку:
    1. Открутите винты и поднимите переднюю часть верхней крышки.
    2. Сдвиньте верхнюю крышку назад, чтобы снять ее. Выступы в задней части верхней крышки должны выходить из отверстий в задней части ИБП.
  5. Для установки с прилегающим вспомогательным шкафом с левой стороны ИБП: Снимите левую боковую панель. Боковая панель переустанавливается на некоторые соседние вспомогательные шкафы. Следуйте приложенному руководству по вспомогательным продуктам.
  6. Для установки с прилегающим вспомогательным шкафом с левой стороны ИБП: Снимите нижнюю левую боковую панель для внутренних силовых кабелей между ИБП и соседним вспомогательным шкафом.

    ИБП: вид спереди

  7. Для установки с прилегающим вспомогательным шкафом с правой стороны ИБП: Снимите правую боковую панель. Боковая панель переустанавливается на некоторые соседние вспомогательные шкафы. Следуйте приложенному руководству по вспомогательным продуктам.
  8. Для установки с прилегающим вспомогательным шкафом с правой стороны ИБП: Снимите нижнюю правую боковую панель для внутренних силовых кабелей между ИБП и соседним вспомогательным шкафом.

    ИБП: вид спереди

  9. Выполните одно из следующих действий:
    • Для нижнего кабельного ввода: Снимите фальш-панель в нижней части ИБП.

      ИБП: вид спереди

    • Для заднего кабельного ввода: Снимите фальш-панель в задней части ИБП.

      ИБП: вид спереди

  10. Просверлите/пробейте отверстия для силовых кабелей/изоляционных труб во фальш-панели. Установите изоляционные трубы (не входят в комплект), если применимо.
  11. Установите фальш-панель в нижней или задней части ИБП.
  12. Снимите задние фальш-панели и панели со щетками с ИБП.

    ИБП: вид сзади

  13. Выполните одно из следующих действий:
    • Для установки без изоляционных труб: Установите панели со щетками на место.
    • Для установки с изоляционными трубами: Просверлите отверстие в фальш-панелях для изоляционных труб, установите изоляционные трубы и поставьте фальш-панели на место.

    ИБП без изоляционных труб: вид сзади

    ИБП с изоляционными трубами: вид сзади

  14. Проложите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV через левую заднюю панель со щетками/фальш-панель в левую часть ИБП.
  15. Проложите внешние кабели, которые подключаются к блоку контроллера, через правую заднюю панель со щетками/фальш-панель и через кабельный канал к передней части ИБП.
  16. Проложите сигнальные провода Class 2/SELV через правую заднюю панель со щетками/фальш-панель в правую часть ИБП.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?