990-91111G-032

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับระบบขนาน

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

ระบบขนาน

  1. การเตรียมการติดตั้ง
  2. สำหรับ UPS ที่ไม่ได้ติดตั้งโมดูลไฟฟ้าไว้: ติดตั้งโมดูลไฟฟ้า
  3. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)
  4. เฉพาะระบบต่อลงดิน TN-C/480 V (ไม่เชื่อมต่อนิวตรอน):เตรียม UPS สำหรับระบบต่อลงดิน Solid-Grounded
  5. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  6. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
  7. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  8. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมภายนอก
  9. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  10. เชื่อมต่อสาย PBUS
  11. เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารภายนอก
  12. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  13. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?