990-91111L-034

Güç Kablolarını Bağlama

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Kablo boyut sınırlaması nedeniyle güç kablolarının ayrıldığı tekli besleme sistemlerde, ikinci giriş kablosu seti için bypass baralarını kullanın. Tekli besleme atlatma baraları nedeniyle giriş baralarına iki giriş kablosu seti yerleştirmek için yeterli alan yoktur.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük paylaşımını sağlamak için:
  • Tüm baypas kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Tüm çıkış kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Tüm UPS'ler için, tüm giriş kabloları aynı uzunlukta olmalıdır (yalnızca tekli şebeke sisteminde gereklidir).
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Sadece 480 V katı topraklamalı sistemler için (nötr kablo bağlantısız):
    1. RFI braketini çıkarın. İki vidayı saklayın.
    2. Sol taraftaki vidayı sökün ve saklayın.
    3. Sol taraftaki RFI braketini üç vidayla takın.

    UPS'in Önden Görünümü

  2. Sadece giriş ve bypass ortak olmayan şebeke sistemi için : Üç adet tekli besleme atlatma barasını çıkartın.

    UPS'in Önden Görünümü

  3. Güç kablolarını açıklanan sırada gösterildiği gibi bağlayın:

    *Set ile gelir.

    1. Ekipman topraklama çubuğunu/PE kablosuna bağlayın.
    2. N kablolarını bağlayın. Akü orta noktasını bağlayın (Akü tipinde varsa).
    3. DC+ kablolarını bağlayın.
    4. Çıkış kablolarını bağlayın.
    5. DC- kablolarını bağlayın.
    6. Sadece giriş ve bypass ortak olmayan şebeke sistemi için : Bypass kablolarını bağlayın.
    7. Giriş kablolarını bağlayın.
      NOT: Giriş kablolarını, UPS'in sol üst tarafındaki doğru giriş baralarına bağladığınızdan emin olun.

      UPS'in Önden Görünümü — Tekli Şebeke Sistemi

      UPS'in Önden Görünümü — Çift Şebeke Sistemi

      DİKKAT
      EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
      Kablo pabuçlarının sabitlenmesini kontrol edin. Kablo pabuçları kabloları çekmeye bağlı olarak hareket ederse, cıvata gevşeyebilir.
      Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?