990-91111F-034

Sinyal Kablolarını Modüler Akü Kabini'nden Bağlama

Bitişik modüler akü kabiniyle kurulum için, isteğe bağlı GVSOPT030 kurulum kitinde verilen sinyal kablolarını kullanın. Uzak modüler akü kabinleri ile kurulum için sinyal kabloları sağlanmaz. Kuruluma hazırlanmak için modüler akü kabini montaj kılavuzunu izleyin.

  1. Uzak modüler akü kabini için : Sinyal kablolarını modüler akü kabini 1'den UPS'nin arkasına yönlendirin.
  2. Bitişik modüler akü kabini için: Sinyal kablolarını gösterildiği gibi modüler akü kabini 1'den UPS'ye yönlendirin.
    1. Sinyal kablolarını modüler akü kabini 1'den açıklıktan UPS'ye yönlendirin.
    2. Sinyal kablolarını UPS'deki kablo kanalından geçirin.

    Bitişik Modüler Akü Kabini 1 ve UPS'nin Önden Görünümü

  3. Sinyal kablolarını modüler akü kabini 1'den UPS'e bağlama:
    1. Bir sonlandırma fişini, son modüler akü kabininde (T) J8008'deki 640-7552 no'lu panoya takın.
    2. Sinyal kablosunu, modüler akü kabini 1'de 640-7552 panosundaki J8011'den UPS'de 640-4843 panosundaki J6619 ve J6604'e bağlayın.
    3. Sinyal kablosunu, modüler akü kabini 1'de 640-7552 panosundaki J8007'den UPS'de 640-4864 panosundaki J6608'e bağlayın.

    Dört Modüler Akü Kabini ile UPS arasındaki Sinyal Kablosu Bağlantıları

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?