990-91111L-034

Tekli Sisteme Genel Bakış

UIB Cihaz giriş bağlantı kesme cihazı
SSIB Statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazı
IMB Dahili bakım bağlantı kesme cihazı
UOB Cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı
BB Akü bağlantı kesme cihazı
NOT: Schneider Electric literatüründe “bağlantı kesme cihazı”, konumları yapılandırmaya bağlı olarak değişebileceğinden devre kesicileri veya anahtarları kapsayan genel bir terim olarak kullanılır. Her bir konfigürasyon ile ilgili ayrıntılar elektrik şemasında ve/veya her bir bağlantı kesme cihazının ön tarafındaki sembol okunarak bulunabilir.

Tekli Sistem – Tekli Şebeke

Tekli Sistem – Çift Şebeke

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?