Kuruluma Hazırlanın
![]() |
---|
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması
tehlikesi
Rakor plakasının monte edildiği kablolar
veya kablo kanalları için delmeyin veya UPS'e yakın
delik açmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
- Ön paneli çıkarın.
- Alt ön plakayı sökün.
- Şeffaf kapağı çıkarın.
- Üst kapağı çıkarın:
- Vidaları sökün ve üst kapağın ön tarafını yukarı doğru yatırın.
- Üst kapağı çıkarmak için arkaya doğru kaydırın. Üst kapağın arkasındaki uçlar, UPS'in arka tarafındaki yuvalardan ayrılmalıdır.
- UPS'in sol tarafında bitişik yardımcı kabin ile kurulum için: Sol taraftaki paneli çıkarın. Yan panel bazı bitişik yardımcı kabinlere yeniden takılır. Bitişikteki yardımcı ürün kılavuzunu izleyin.
- UPS'in sol tarafında bitişik yardımcı kabin ile kurulum için: UPS ile bitişik yardımcı kabini arasındaki dahili güç kablolaması için sol alt plakayı çıkarın.
- UPS'nin sağ tarafında bitişik yardımcı kabin ile kurulum için: Sağ taraftaki paneli çıkarın. Yan panel bazı bitişik yardımcı kabinlere yeniden takılır. Bitişikteki yardımcı ürün kılavuzunu izleyin.
- UPS'nin sağ tarafında bitişik yardımcı kabin ile kurulum için: UPS ile bitişik yardımcı kabini arasındaki dahili güç kablolaması için sağ alt plakayı çıkarın.
- Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
- Alt kablo girişi için: UPS'in altındaki rakor plakasını sökün.
- Arka kablo girişi için: UPS'in arkasındaki rakor plakasını sökün.
- Rakor plakasındaki güç kabloları/kanalları için delikler açın. Varsa, kablo kanallarını (ürünle verilmez) takın.
- UPS'in altındaki veya arkasındaki alüminyum rakor plakasını takın.
- Arka rakor plakalarını ve arka fırça plakalarını UPS'den çıkarın.
- Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
- Kanalsız kurulum için: Arka fırça plakalarını tekrar takın.
- Kablo kanalları ile kurulum için: Kablo kanalları için arka rakor plakalarında bir delik açarak kablo kanallarını takın ve rakor plakalarını tekrar takın.
- non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını sol arka süpürge/rakor plakasından yönlendirerek UPS'in sol tarafına çekin.
- Kontrolöre sağ arka fırçadan/rakor plakasından ve kablo kanalından bağlanan harici iletişim kablolarını UPS'in önüne yönlendirin.
- Class 2/SELV sinyal kablolarını sağ arka süpürge/rakor plakasından yönlendirerek UPS'in sağ tarafına çekin.