990-91111L-034

UPS'i, TN-C / 480 V Katı Topraklamalı Sistem için hazırlama

NOT: UPS, TNS topraklama sistemi için önceden yapılandırılmıştır.
NOT: Bir birleştirme barası kullanan 480 V katı topraklanmış kurulum (nötr bağlantısız) daha yüksek kaçak akıma neden olur.
  1. Sadece TN-C / 480 V katı topraklamalı sistem için (nötr bağlantısız): Ürünle gönderilen bağlama barasını takın.

    UPS'in Önden Görünümü – TN-C / 480 V Katı Topraklamalı Sistem için (Nötr Bağlantısız):

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?