区域抗震合规
相关证书备索。
国家/地区 | 规范代码 | 危险等级 - 地面 | 危险等级 - 屋顶 |
---|---|---|---|
阿根廷 | INPRES-CIRSOC103 | 地震带 4 | 地震带 4 |
澳大利亚 | AS 1170.4-2007 | Z = 0.22 | Z = 0.22 |
加拿大* | 2020 NBCC | Sa = 2.0 | Sa = 1.46 |
智利 | NCh 433.Of1996 | 地震带 3 | 地震带 2 |
中国 | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1.4 | αMax = 1.2 |
欧洲 | 欧洲规范 8 EN1998-1 | αgR = 0.45 | αgR = 0.3 |
印度 | IS 1893(第 1 部分):2016 | Z = 0.36 | Z = 0.36 |
日本 | 建筑标准法 | 地震带 A | 地震带 A |
新西兰 | 新西兰标准 1170.5:2004+A1 | Z = 0.6 | Z = 0.42 |
秘鲁 | N.T.E. - E.030 | 地震带 4 | 地震带 4 |
俄罗斯 | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
中国台湾 | CPA 2011 耐震设计规范 | SSD = 0.8 | SSD = 0.8 |
美国* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2.0 | SDS = 1.47 |