990-91141L-037

第三方电池解决方案要求

建立使用施耐德电气生产的电池断路器盒作为电池接口设备。有关详情,请联系施耐德电气。

第三方电池断路器要求

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有选中的电池断路器必须配备瞬时脱扣功能(配有欠压脱扣线圈或分励脱扣线圈)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 选择电池断路器时,除了下面所列要求之外,还需要考虑更多因素。更多详情,请联系施耐德电气。

电池断路器的设计要求

电池断路器额定直流电压 > 正常电池电压 电池配置的正常电压定义为最高额定电池电压。该电压可以等于浮充电压(可定义为电池节数 × 单体数 × 单体浮充电压)。
电池断路器额定直流电流 > 电池额定放电电流 该电流受 UPS 控制,且必须包含最大放电电流。该电流通常是放电终止电流(最小直流工作电压下或过载状态或二者皆有)。
DC 接入区 DC 线缆需要两个接入区(DC+ 和 DC-)。
监控用辅助开关 每个电池断路器中必须安装一个辅助开关,且须连接到 UPS。UPS 可监控两个电池断路器。
短路分断能力 短路分断能力必须高于(最大)电池配置的短路直流电流。
最小脱扣电流 使电池断路器脱扣的最小短路电流必须与(最小)电池配置相匹配,以便断路器能在短路时脱扣,直至其使用寿命结束。

电源线缆整理指南

注: 对于第三方电池,请仅使用高功率电池进行 UPS 应用。
注: 电池组安装距离较远时,合理的线缆布线至关重要,可减少压降和电感。电池组与 UPS 之间的距离不得超过 200 米(656 英尺)。如需更长距离安装,请联系施耐德电气。
注: 为最大限度降低电磁辐射风险,建议您严格遵守以下指南并使用接地良好的金属线槽支架。
线缆长度
<30 m 不推荐 可接受 推荐 推荐
31–75 m 不推荐 不推荐 可接受 推荐
76–150 m 不推荐 不推荐 可接受 推荐
151–200 m 不推荐 不推荐 不推荐 推荐
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?