990-91141L-022

Overzicht van enkel systeem

UIB Ingangsschakelaar van de eenheid
SSIB Ingangsschakelaar van de statische schakelaar
IMB Interne onderhoudsschakelaar
UOB Uitgangsschakelaar van de eenheid
BB Batterijschakelaar
OPMERKING: In de literatuur van Schneider Electric wordt 'schakelaar' gebruikt als een algemene term voor vermogensautomaten of lastscheiders omdat hun positie kan variëren afhankelijk van de configuratie. Details over individuele configuraties zijn te vinden in het elektrische schema en/of door het symbool op de voorkant van elke schakelaar te lezen.

Enkel systeem – Enkele netvoeding

Enkel systeem – dubbele netvoeding

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?