990-91141C-011

Viestintä ja hallinta

Lähiverkko 1 Gb/s – 1 portti oletuksena
Modbus Modbus (SCADA)
Lähtöreleet 4 × SELV määritettävissä
Tuloliittimet 4 × määritettävissä
Vakio-ohjauspaneeli 4,3 tuuman kosketusnäyttö
Äänimerkki Kyllä
Hätäsammutus (EPO) Asetukset:
  • Normaalisti auki (NO)

  • Normaalisti kiinni (NC)

  • Ulkoinen 24 V DC:n SELV

Ulkoinen kytkinlaite UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Ulkoinen synkronointi Ei
Akun valvonta Saatavana ulkoisiin akkuratkaisuihin
QR code for this page

Auttoiko tämä?