990-91141D-011

Määritysvaihtoehdot

  • Kompakti muotoilu, suuritehoinen tekniikka ja modulaarinen arkkitehtuuri

  • Yksittäis- tai kaksoissyöttö

  • Enintään 4+0 UPSia rinnakkain kapasiteetin vuoksi

  • Enintään 3+1 UPSia rinnakkain vikasietoisuuden vuoksi

  • Taka- tai alaläpivientiaukko oletuksena takana tai pohjassa

  • ECO-tila

  • ECOnversion-tila

  • EcoStruxure IT -yhteensopiva

  • Yhteensopiva generaattorin kanssa

  • Kosketusnäyttö

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?