990-91141D-011

Vuotovirta

380/400/415 V:n UPS-järjestelmän nelijohtiminen asennus 100 %:n kuormalla

UPSin nimellisteho Vuotovirta
20–50 kW 62 mA
60–100 kW 67 mA
120–150 kW 91 mA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?