Rinnakkaisjärjestelmän yleiskatsaus
UIB | Yksikön syöttökatkaisija |
SSIB | Staattisen kytkimen syöttökatkaisija |
IMB | Sisäinen huoltokatkaisija |
UOB | Yksikön lähtökatkaisija |
SIB | Järjestelmän eristyskatkaisija (SIB) |
BB | Akkukatkaisija |
MBB | Ulkoinen huolto-ohituskatkaisija |
Yksinkertaistettu 1+1-rinnakkaisjärjestelmä
Galaxy VS tukee 2 UPSia vikasietoisuuden takaavassa yksinkertaistetussa 1+1-rinnakkaisjärjestelmässä, johon kuuluu jaettu yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB).
Rinnakkaisjärjestelmä, johon kuuluu erillinen yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB)
Galaxy VS tukee kapasiteetin vuoksi enintään 3 UPSia rinnakkain ja vikasietoisuuden vuoksi rinnakkain enintään 3+1 UPSia, joihin kuuluu erillinen yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB).
Rinnakkaisjärjestelmä, johon kuuluu jaettu yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB)
Galaxy VS tukee kapasiteetin vuoksi enintään 3 UPSia rinnakkain ja vikasietoisuuden vuoksi rinnakkain enintään 3+1 UPSia, joihin kuuluu jaettu yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB).