990-91141J-012

Conformité antisismique régionale

Certificat disponible sur demande.

Pays/Région Code ID Sol à niveau de risque Toit à niveau de risque
Argentine INPRES-CIRSOC103 Zone 4 Zone 4
Australie AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Canada* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Chili NCh 433.Of1996 Zone 3 Zone 2
Chine GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Europe Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Inde IS 1893 (partie 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japon Loi sur les normes de construction Zone A Zone A
Nouvelle-Zélande NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Pérou N.T.E. - E.030 Zone 4 Zone 4
Russie SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan Code de conception antisismique CPA 2011 SSD = 0,8 SSD = 0,8
États-Unis* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?