990-91141F-005

Kommunikation und Management

LAN (Local Area Network) 1 Gbps – 1 Port als Standard
Modbus Modbus (SCADA)
Ausgangsrelais 4 x SELV konfigurierbar
Eingangskontakte 4 x SELV konfigurierbar
Standard-Bedienkonsole 4,3-Zoll-Touchscreen-Anzeige
Akustischer Alarm Ja
Not-Aus (EPO) Optionen:
  • Schließerkontakt (NO)

  • Öffnerkontakt (NC)

  • Externe SELV 24 V DC

Externe Schaltanlage UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Externe Synchronisierung Nein
Batterieüberwachung Verfügbar für Lösungen mit externen Batterien
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?