990-91141F-005

Ableitstrom

380/400/415 V USV-System Vierleiter-Installation bei 100% Last

USV-Werte Ableitstrom
20–50 kW 62 mA
60–100 kW 67 mA
120–150 kW 91 mA
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?