990-91141J-007

Τοπική σεισμική συμμόρφωση

Πιστοποιητικό διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

Χώρα/περιοχή Αναγνωριστικό κωδικού Επίπεδο κινδύνου – Έδαφος Επίπεδο κινδύνου – Οροφή
Αργεντινή INPRES-CIRSOC103 Ζώνη 4 Ζώνη 4
Αυστραλία AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Καναδάς* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Χιλή NCh 433. του 1996 Ζώνη 3 Ζώνη 2
Κίνα GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Ευρώπη Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Ινδία IS 1893 (Μέρος 1): 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Ιαπωνία Building Standard Law (Νόμος περί προτύπων κτιρίων) Ζώνη Α Ζώνη Α
Νέα Ζηλανδία NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Περού N.T.E. – E.030 Ζώνη 4 Ζώνη 4
Ρωσία SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Ταϊβάν CPA 2011 Seismic Design Code (Κανονισμός αντισεισμικής σχεδίασης) SSD = 0,8 SSD = 0,8
Η.Π.Α* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;