990-91141D-016

Komunikasi dan Manajemen

Jaringan area lokal 1 Gbps – 1 port sebagai default
Modbus Modbus (SCADA)
Relai keluaran 4 x SELV yang bisa dikonfigurasi
Kontak masukan 4 x SELV yang bisa dikonfigurasi
Panel kendali standar Tampilan layar sentuh 4,3 inci
Alarm suara Ya
Pematian Darurat (EPO) Opsi:
  • Biasanya Terbuka (NO)

  • Biasanya Tertutup (NC)

  • Eksternal 24 VDC SELV

Panel penghubung dan pembagi (switchgear) eksternal UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Sinkronisasi eksternal Tidak
Pemantauan baterai Tersedia untuk solusi baterai eksternal
QR code for this page

Apakah ini membantu?