Ikhtisar Sistem Paralel
UIB | Pemutus masukan unit |
SSIB | Pemutus masukan sakelar statis |
IMB | Pemutus pemeliharaan internal |
UOB | Pemutus keluaran unit |
SIB | Pemutus isolasi sistem |
BB | Pemutus baterai |
MBB | Pemutus bypass pemeliharaan eksternal |
Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan
Galaxy VS bisa mendukung hingga 2 UPS redundansi dalam sistem paralel 1+1 disederhanakan dengan UIB pemutus masukan unit bersama dan SSIB pemutus masukan sakelar statis.
Sistem Paralel dengan UIB Pemutus Masukan Unit Individu dan SSIB Pemutus Masukan Sakelar Statis
Galaxy VS bisa mendukung hingga 4 UPS kapasitas secara paralel dan hingga 3+1 UPS redundansi secara paralel dengan UIB pemutus masukan unit individu dan SSIB pemutus masukan sakelar statis.
Sistem Paralel dengan UIB Pemutus Masukan Unit Bersama dan SSIB Pemutus Masukan Sakelar Statis
Galaxy VS bisa mendukung hingga 4 UPS kapasitas secara paralel dan hingga 3+1 UPS redundansi secara paralel dengan UIB pemutus masukan unit bersama dan SSIB pemutus masukan sakelar statis.