990-91141L-018

통신 및 관리

LAN 1Gbps – 기본 포트 1개
Modbus Modbus(SCADA)
출력 릴레이 4 x SELV(구성 가능)
입력 접점 4 x SELV(구성 가능)
표준 제어판 4.3인치 터치스크린 디스플레이
경보음
비상 전원 차단(EPO) 옵션:
  • 정상 열림(NO)

  • 정상 닫힘(NC)

  • 외부 24VDC SELV

외장 개폐기 UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
외부 동기화 아니요
배터리 모니터링 모듈형 배터리 캐비닛 및 타사 배터리 사용 가능
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.