990-91141L-023

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0 °C til 50 °Cmed lastreduksjon over 40 °C.* –15 °C til 40 °Cfor systemer med batterier.
–25 °C til 55 °Cfor systemer uten batterier.
Relativ fuktighet 5–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Høyde Konstruert for bruk i 0–3000m høyde.
Lastreduksjon kreves fra 1000–3000m:
Opptil 1000m: 1000
Opptil 1500m: 0,975
Opptil 2000m: 0,950
Opptil 2500m: 0,925
Opptil 3000m: 0,900
 
Hørbar støy én meter fra enheten 400 V 60 dB ved 70 % last, 68 dB ved 100 % last
Beskyttelsesklasse IP21
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?