990-91141F-024

Corrente de fuga

380/400/415 V sistema de nobreak com instalação 4 fios a 100% de carga

Potência nominal do nobreak Corrente de fuga
20-50 kW 62 mA
60-100 kW 67 mA
120-150 kW 91 mA
QR code for this page

Was this helpful?