Requisitos de solução de baterias de terceiros
As caixas do disjuntor da bateria da Schneider Electric são recomendadas para a interface da bateria. Entre em contato com a Schneider Electric para obter mais informações.
Requisitos do disjuntor da bateria de terceiros
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todos os disjuntores da bateria selecionados devem estar
equipados com uma funcionalidade de desarme instantâneo com uma
bobina de subtensão ou uma bobina de desarme.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Requisitos da concepção do disjuntor da bateria
Tensão CC nominal do disjuntor da bateria > Tensão normal da bateria | A tensão normal da configuração da bateria é definida como a tensão de bateria nominal mais alta. Isso pode ser equivalente à tensão de flutuação, que pode ser definida como o número de blocos de bateria x número de células x tensão de flutuação da célula. |
Corrente CC nominal do disjuntor de bateria> Corrente nominal de descarga da bateria | Essa corrente é controlada pelo nobreak e deve incluir a corrente de descarga máxima. Será normalmente a corrente no final da descarga (tensão CC mínima de operação ou em condição de sobrecarga ou uma combinação). |
Aterramentos CC | São necessários dois aterramentos CC para os cabos CC. |
Comutadores AUX para monitoramento | Um comutador AUX deve ser instalado em cada disjuntor da bateria e conectado ao nobreak. O nobreak pode monitorar até dois disjuntores de bateria. |
Capacidade de interrupção de curto-circuito | A capacidade de interrupção de curto-circuito deve ser superior à corrente CC do curto-circuito da (maior) configuração da bateria. |
Corrente mínima de desarme | A corrente mínima do curto-circuito para desarme do disjuntor da bateria deve coincidir com a (menor) configuração da bateria, a fim de fazer o desarme do disjuntor no caso de um curto-circuito, até o fim do período de sua vida útil. |