990-91141D-006

Comunicación y administración

Red de área local 1 Gbps: 1 puerto por defecto
Modbus Modbus (SCADA)
Relés de salida 4 x SELV configurable
Contactos de entrada 4 x SELV configurable
Panel de control estándar Pantalla táctil de 4,3 pulgadas
Alarma sonora
Apagado de emergencia (EPO) Opciones:
  • Normalmente abierto (NA)

  • Normalmente cerrado (NC)

  • 24 VCC de SELV externos

Panel de conmutación externa UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Sincronización externa No
Supervisión de las baterías Disponible para soluciones de baterías externas
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?