990-91141D-006

Opciones de configuración

  • Diseño compacto, tecnología de alta densidad y arquitectura modular

  • Suministro de red simple o doble

  • Hasta 4+0 SAI en paralelo por capacidad

  • Hasta 3+1 SAI en paralelo por redundancia

  • Entrada predeterminada de cables por la parte trasera o inferior

  • Modo ECO

  • Modo ECOnversion

  • Compatible con EcoStruxure IT

  • Compatible con generador

  • Pantalla LCD táctil

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?